This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65721:从 USB 充电器断开后的 CHGSTATE TESET

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106803/tps65721-chgstate-teset-after-disconnecting-from-usb-charger

器件型号:TPS65721


下面是我的电源管理系统的原理图。 锂聚合物电池组为4.2V、充电通过 USB 适配器完成。
每次断开电源线时、模块都会首先将 CHGSTATE 更改为 CH_SLEEP、然后更改为 CH_RESET。 RESET 引脚始终保持高电平。 这里有什么问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。 这是一款具有有限产品支持的传统器件。 请给我们一周时间来调查此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 如果是、我们如何替换它? 有什么型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在 TI 网站上、tps65721处于活动状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、似乎还存在 另一个错误-当器件处于充电状态时、DCDC1处于活动状态、即使开关拉至高电平也是如此。 无保持、DCDC_HOLD 被拉至低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    我们仍在对此进行研究。 我们将在未来5个工作日内提供更新。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    当您断开 USB 适配器时、您是否断开了整个系统的电源而只留下电池连接? 我认为只有在连接外部适配器的情况下才能进行电池充电。 CHGSTATE 寄存器只是一个状态指示器。 如果您断开主电源、我希望充电控制复位。

    您还能用第二个关于 DCDC1的问题来形容吗? 我很难理解您看到的问题。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢您-数据表中不清楚 CHGSTATE 仅指充电器、而不是整个器件、因此我认为阈值引脚上存在某种故障。 DCDC1的问题是、即使 PB_IN 为高电平且 dc1_HOLD 为零、器件正在特性化时、它始终有效

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    感谢您的澄清。 我将在本周结束前返回一个更新。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有问题都得到了解决,谢谢。 我已经完成了 STM32的库并结束了本主题