This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:TPS54360噪声问题

Guru**** 2384650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104991/tps54360-tps54360-noise-issue

器件型号:TPS54360

您好!

我们在降压电路中将 TPS54360用于激光驱动器、现在输出噪声约为100mA、感谢您查看原理图并分享您对此设计的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    噪声约为100mA? 您能否共享您的负载电流。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    抱歉、我的错误是、当负载电流大于1A 时、噪声为100mA、当负载电流小于500mA 时、噪声约为40mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liang、

    仔细确认您的测试 Vout AC 使用 闭环。请 参阅以下指南获取探针的闭环。 https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-you-measure-your-ripple-can-make-you-or-break-you

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很长一段时间内没有更新、所以我先关闭它。 如果您有更多问题、请提交新 TT。

    谢谢你  

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    我们认为 TPS54360具有3种工作模式、就像 CCM/DCM/ Eco-mode 一样、我们将修改输出 滤波器的 PCB 布局、谢谢您、我将向您反馈我们新电路板测试的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、您可以在此处发送布局以供查看。我将关闭此布局。  

    Elena