This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:LM5143替代产品

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143, LM25143, LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107722/lm5143-q1-lm5143-replacement

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143LM25143LM5141

您好、 TI 专家、

在 TI TDA4演示设计中、使用了,LM5143或 LM5140。 这两个 PMIC 是否已针对 TDA4平台进行了调制?这两个 PMIC 中是否有任何特殊参数已针对 TDA4进行调制?

这两个 PMIC 现已缺货。 是否建议为 TDA4平台使用其他 PMIC 或电源 IC?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查 LM25143是否可用。

    LM5141是单通道控制器、可作为备用解决方案

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以将其更改为其他单通道 DCDC、因为只有3.3V 电流较大、而另一个5V 输出电流小于3A、可由其他 DCDC 替代。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用转换器提供3A 负载电流。