This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13620:连接到 SW 引脚的 RC 缓冲器

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107375/tlvm13620-rc-snubber-to-the-sw-pin

器件型号:TLVM13620
主题中讨论的其他器件:TPS62160

您好的支持团队、

是否禁止将 RC 缓冲器连接到 TLVM136x0和 TPSM6360x 的 SW 引脚?

以下是说明。
SLVSGL2的第4页

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice:

     禁止 SW 引脚连接 RC 缓冲器、因为该引脚的类型为输出。

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、
    感谢你的答复。

    请告诉我、为什么我们不能将 RC 缓冲器连接到输出类型?
    例如、SW 似乎是 TPS62160数据表中的输出类型、但我认为可以连接 RC 缓冲器。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    我们可以看到 、对于 TLVM136x0数据表、电感 器已集成到内部、电源输出为 VOUT 引脚。 SW 引脚的类型与 PG 引脚或 VCC 引脚相同、其功能是显示电压波形、因此 禁止连接 RC 缓冲器。

    对于 TPS62160的数据表、SW 引脚为电源输出、因此我同意您对  可连接 RC 缓冲器的看法。

    B R

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、
    感谢您的回答。

    我的理解如下。
    原因是 TLVM136x0和 TPSM6360x 的 SW 引脚专用于观察开关 电压波形、而不是功率输出引脚。

    此致、
    DIE-K