This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:UCC28070A 航空电子应用

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107409/ucc28070a-ucc28070a-avionics-application

器件型号:UCC28070A

您好!

我想知道 UCC28070A 的输入是否可以同时接受50Hz 和400Hz。
您能告诉我哪个部分会受到影响吗? 我希望只能使用控制环路、但我更喜欢专家的确认。
我们的客户认为他偶尔可以连接运行频率为400Hz 的发电机。

PFC 已在4kW 下运行、我在最后一刻获得了相关信息、我希望这将成为可能。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    该器件的额定工作频率未达到400Hz、因此很难预测哪些器件可能无法正常工作。 它肯定应该调节输出电压、但 PF 和 iTHD 会降级、但很难预测多少。   

     对于 qVFF 功能是否可靠工作存在一些问题。 400Hz 过零点处的较快 dv/dt 可能被 Cin 滤过太多、整流波形可能并不总是使其降至 qVFF 块的0.7V "过零"检测阈值。 如果看不到过零,则在400Hz 线路电压变化时无法调整 Kvff。  这将导致电压环路增益系数固定 在它开始的任何 Kvff 电平、因此增益将与 Vac 非线性。

    您始终可以尝试它、并查看它如何适用于此设计。 但是、即使它的功能可以接受、但在所有条件下都始终存在无法正常工作的风险。

    没有明确的截止答案、但我希望我能够强调一些关注点、以供您关注。

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ray 提供 这些警告和建议。