This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:eFUSE 建议查询

Guru**** 2526780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107368/tps25940-efuse-recommendation-inquiry

器件型号:TPS25940

您好、TI 专家

客户对 eFUSE 建议有疑问。

请推荐适合以下要求的 eFUSE。

eFUSE IC
。 首先查看 TPS25940的设计(如果有符合以下规格的低成本电子保险丝、请推荐它。)
。 需要 PG 引脚支持来确定 VCAP 是否被完全缓冲
。 电流限制至少为1A 所需的支持
。 无需 OVP 功能。
。 低输入/输出 IQ

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    感谢您的支持! 330F 直接位于电子保险丝输出端? 您想为330F 充电至3.6V 吗?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal

    是的。 据说330F 直接位于 eFUSE 输出端。

    客户希望为330F 至3.6V 充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    请查看 TPS259470A 器件。 它具有更好的 Rdson、尺寸。 也可以使用 TPS25940。  我建议使用重试版本的电子保险丝。

    此致

    Kunal Goel