This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:突发模式软开启、具有有限带宽 SR

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107588/ucc256404-burst-mode-soft-on-off-with-limited-bandwidth-sr

器件型号:UCC256404

大家好 、

到目前为止、我的客户决定将 UCC256404与他们的电流 MPS 次级整流器解决方案 MP6295搭配使用、该解决方案最大频率仅限于300kHz、

当突发模式软启动时、SR 或 MOS 会发生什么情况、因为频率将高于300kHz?

如果他们坚持使用此设计、我们应该注意哪一部分?

此致、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred:

    感谢您的提问。 但是、我在网站上找不到 MP6295数据表。  这里只有 MP6925。  

    根据数据表中的说明、由于脉宽小于1.6us (典型值)、MP6925将进入轻负载模式。 因此、这意味着当频率接近1/(1.6usx2)= 312kHz 时、SR 控制不会触发脉冲。 SR 停止、电流流向 MOSFET 体二极管。该阈值可通过 RLL 调节。   

    MP6925不是 TI 的产品。 当它应用300kHz 或更高的频率时、我无法告诉您是否存在任何潜在问题。 我建议您通过客户咨询 MPS 的意见。 这是同一个故事。 一旦 SR IC 停止工作、电流将流至 MOSFET 的体二极管、并产生更高的导通损耗。 MOSFET 可能会发热。 如果这种功率损耗是可以接受的、它还需要咨询 MOSFET 供应商。  

    基本而言、如果在突发模式下发生这种更高的频率、则功率不是很高。 这里的风险更小。 但是、您仍需要要求客户咨询其供应商以获得更清晰的信息。  

    此致、  

    Wesley