This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:电流限制和 SW 频率故障

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2552, LM76003, LM76002, LM76003-Q1, LM76005-Q1, LM76005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105340/lm76003-current-limiting-and-sw-frequency-fail

器件型号:LM76003
主题中讨论的其他器件:TAS2552LM76002LM76005-Q1LM76005

一个小型运行(600) PCBA、其中 LM76003作为3V3电源轨、由30.42伏电池电源供电、附带一个 TAS2552音频芯片。 在很多板上(例如4%)、音频启动失败、MTE 失败。 事实证明、由于 3V3的欠压、音频芯片刚刚复位。 音频芯片通常会消耗大约2.5安培的电流。

  • 包含原理图和 SW/Freq PICS
  • 静态2.5A 负载测试可将电源轨下拉至1.63V 并保持该状态。
  • RT 电阻器通常未组装
  • 电路板 Fsw 不良为~750kHz
  • 良好的电路板 fsw 为~500kHz
  • 所有无源器件均已移除并检查(4u7电感器除外)。 没有改善。
  • RT 电阻器从 DNP 更改为82k Ω、FSW 现在为~530kHz、SW 波形看起来正常、但 CL 问题仍然存在。

我们尚未对 PCBA 上的 LM73006进行返工(主要是因为您目前无法将手放在 TI 器件上)、但从外观和通过 xray、它们看上去一切正常。

如果有任何想法值得赞赏、我会想到"IC 启动"、因为我们有传闻证据表明音频偶尔在某些电路板上正常启动。 但我没有见过 myself.e2e.ti.com/.../LM76003_5F00_CL_5F00_Issue.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已检查 SCH 是否正常。

    是否在 LM76003的设计输出中显示 PNG 中的黄色线 Brownout_AudioEnable? 器件看起来是断电然后重新启动、您是否认为这是热问题。

    这意味着 LM76003无法处理 2.5A 负载 ?

    您手头上是否有 EVM 或其他 PCB、是否可以移动 EVM 上的问题部件进行检查。  

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elena 感谢您的回应。

     BrownOut_AudioEnable.png 上的黄色线是3V3电源轨、当音频芯片尝试生成音频时(消耗2.5A)、您会看到3V3电源轨下降、并且它低于2.45V 的 TAS2552复位电平-因此音频芯片复位、不再消耗2.5A、电源轨恢复到正常电平。 250us 对于任何热问题来说都太快了。 为了证明这 是电流限制问题、我使用一个 PB 开关连接了一个1.3欧姆的电阻负载。 当您关闭开关时、电源轨会降至1.63V 、并保持该状态、直到开关打开(前面提到的静态负载测试)。 因此、是的、LM6003无法在出现问题的 PCBA 上提供2.5A。 在良好的 PCBA 上、电源轨当然保持在3.3伏。

    我手头上没有 EVM、但我们使用此设计构建了600个 PCBA、只有大约4%显示了此问题。 我已通过移动到其他工作板来检查无源器件(电感器除外)->确定。

    明天我将检查电感器、因为这可能会影响谷值 CL、以确认该器件不会导致问题。

    您能否解释一下、当 RT 引脚悬空时、故障 PCBA 以750kHz 的频率运行、而正常 PCBA 以500kHz 的频率运行为何?

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    开关频率由 RT 和 SYNC 控制、在您的应用中、RT 是悬空的、因此 SYNC 引脚附近是否有信号可能会影响同步?

    另一个想法是,我们有一个 LM76003和 LM76002,2.5A 只是 LM76002电流限制。您是否可以在坏 PCB 上尝试一个好的装置,但它看起来不能在它上进行焊接工作。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是布局-下一层是 GND 平面 SS、RT 组件为 DNP、附近无信号-此外、所有良好的电路板都是@ 500kHz、周围有相同的布局/信号。

    在 IC 上肯定是"LM76003R"。 如果我有新的 LM76003器件、我将尝试使用回收的器件进行返工。 请告诉你。

    谢谢

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SYNC 引脚接地-请参阅 SHC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我们看看新芯片是否能提供帮助。

    请您尝试从 TI.com 提交 FA、您能否分享您的支持客户或使用的归档文件。 如果您不想公开某些内容、我会将我的添加项保留在这里。elena-gao@ti.com

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不愿意更换芯片、因为这种情况很模糊、用工作芯片更换不会告诉我什么-我正在尝试从故障电路板中学习。

    我交换了电感器-无变化(因此所有外部器件均已验证)

    最后一个问题、然后您可以关闭此主题

    请注意上面的图片、"正常工作"PCB [黑色]、故障 PCC[红色]、两个板都能正常工作、但我可以测量的所有值(包括电流限制)在故障 PCB 上都较低。

    具体而言、您能否了解到 LDO 在什么情况下会施加2.9V 电压(在1A 负载下、因此在 PWM 模式下)、数据表中规定 LDO 的标称值应为3.29V?

    我怀疑这种低 VCC 会导致芯片基准电压降低、因此输出电压降低、电流限制降低。 线索是在 FB 分压器中、电路板在这里~1A 时输出稳定的3.05伏电压、而 FB 引脚在0.930V 时保持稳定

    为什么这会基于您对 IC 设计的了解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来 VCC=2.9超出 VCC L_LIMIT、但 Ven =1.2V 是导致 Vcc 降低的唯一原因。  

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然不是 EN 连接到 VIN 的"唯一"原因-您是否有任何人知道您可以联系的此芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将让我的团队成员了解他们是否有一些想法。请稍候。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    3.3V 输出电压和 fsw=500kHz 时、建议的 Cout 降额后为150uF、现在 Cout 电容额定电压为6.3V、有效电容可能会下降至60%。

    在 PCB 布局上、VCC 电容 C23是如何接地的? VCC 电容应以最短的布线方式接地至 PGND。您能显示更大的布局面积吗?

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    我在现有输出的顶部添加了几个47uF/6V3电容器、从10mA 输出到大约1.5A 负载、仍然是3.05V。 在该负载范围内、VFB 保持在~930mV。 如果我将 FB 电阻器从43.2k 更改为39k、则 VFB 保持~930mV、但 VOUT 现在为3.39V。

    是什么导致 LDO VCC 和 VFB 超出规格?

    数据表中没有提到 VCC 电容器到 PGND 最近的布线、但 PGND 是下面的整个平面、从 VCC 电容器到 PGND 的两个过孔的布线为~2.7mm、因此不应成为问题。

    此外、我断开了 VOUT 的偏置输入并将其连接到 PGND -没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    如果这些芯片是由 TI 认证的分销渠道提供的、请咨询您的供应商。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCBA 在中国组装、CM 采购了这些器件-我将进行查询、谢谢。 如果认证库存在任何地方存在-至少足以对故障电路板进行返工(20-30)、是否有任何想法?

    感谢您在这方面的帮助-我将在本次讨论中推断出我们的器件可能是"秒"/被拒绝的器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    请检查 DigiKey 或 Mouser 是否有库存? 或联系分销商箭头

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无库存、价格合理或值得信赖、我可以使用 LM76003-Q1器件作为直接替换器件吗?

    感谢 Elena 和 Andy 在这个问题上的帮助、您可以继续解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM76003-Q1可以直接替代、您甚至可以使用 LM76005或 LM76005-Q1进行试用。

    我将关闭此主题。

    B R
    Andy