This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV70433DBVT、1个低噪声 LDO、稳压器150mA、3.3V 5引脚 SOT-23、需要替代产品

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV704, TPS709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107642/tlv70433dbvt-1-low-noise-ldo-regulator-150ma-3-3-v-5-pin-sot-23-alternative-needed

主题中讨论的其他器件:TLV704TPS709

大家好  

在任何地方似乎都没有 TLV70433稳压器库存

是否有替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、  

    TPS70933是一款相似的器件、也是一款很好的替代器件。 不过、它可能会出现类似的电源问题。 如果您有一位销售代表与您合作、他们将能够为解决供应问题提供最佳帮助。  

      TLV704 TPS709
    AEC Q100标准
    输出选项 固定输出 固定输出
    输出电流(最大值)(A) 0.15 0.15
    输入电压(最大值)(V) 24 30
    输入电压(最小值)(V) 2.5. 2.7.
    输出电压(最大值)(V) 5. 6.
    输出电压(最小值)(V) 3. 1.2.
    固定输出选项(V) 3、3.3、3.6、5 1.2、1.35、1.5、1.6、1.8、 1.9、2.5、2.7、2.8、3、 3.3、3.6、3.8、3.9、5、 6.
    使能 是的
    电源正常
    输出电容器类型 陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 42. 26
    噪声(uVrms) 550 190
    精度(%) 2. 2.
    VDO (典型值)(mV) 400 300
    Iq (典型值)(mA) 0.003. 0.001
    热阻 θJA (°C/W) 213. 73.
    最小封装面积(mm2) 4.64 4.
    封装类型 SOT-23 SOT-23、WSON

    谢谢、  

    McKyla