请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TLV704、 TPS709大家好
在任何地方似乎都没有 TLV70433稳压器库存
是否有替代方案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嘿、John、
TPS70933是一款相似的器件、也是一款很好的替代器件。 不过、它可能会出现类似的电源问题。 如果您有一位销售代表与您合作、他们将能够为解决供应问题提供最佳帮助。
TLV704 | TPS709 | |
AEC Q100标准 | 否 | 否 |
输出选项 | 固定输出 | 固定输出 |
输出电流(最大值)(A) | 0.15 | 0.15 |
输入电压(最大值)(V) | 24 | 30 |
输入电压(最小值)(V) | 2.5. | 2.7. |
输出电压(最大值)(V) | 5. | 6. |
输出电压(最小值)(V) | 3. | 1.2. |
固定输出选项(V) | 3、3.3、3.6、5 | 1.2、1.35、1.5、1.6、1.8、 1.9、2.5、2.7、2.8、3、 3.3、3.6、3.8、3.9、5、 6. |
使能 | 否 | 是的 |
电源正常 | 否 | 否 |
输出电容器类型 | 陶瓷 | 陶瓷 |
PSRR @ 100KHz (dB) | 42. | 26 |
噪声(uVrms) | 550 | 190 |
精度(%) | 2. | 2. |
VDO (典型值)(mV) | 400 | 300 |
Iq (典型值)(mA) | 0.003. | 0.001 |
热阻 θJA (°C/W) | 213. | 73. |
最小封装面积(mm2) | 4.64 | 4. |
封装类型 | SOT-23 | SOT-23、WSON |
谢谢、
McKyla