This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:LM5170

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101328/lm5170-lm5170

器件型号:LM5170

您好!

由于我想使用 Simetrix/Simplis、它是否存在一个针对 LM5170的非加密 pspice 模型?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    感谢您发帖。  很抱歉、我们仅在 NDA 下共享未加密的 pspice 模型。  您是否与 TI 签订了 NDA?  如果不是、您可以考虑使用 https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI 进行仿真、是一款免费工具、但您需要注册。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Vitesco Technologies 工作、我习惯在使用 TI 组件的某些项目中与 TI 合作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    我们的 FAE 是否已将模型传递给您?  如果您尚未收到、请告诉我。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了 PSPICE 模型、并放入了 Simplis。 它不起作用、因为编译中存在很多问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    很遗憾听到这个消息。  我没有将 pspice 模型转换为 simplis 的经验、但几年前另一位客户使用 LM5170就实现了这一目的。  您能告诉我们编译过程中的确切错误、我将了解我们的建模专家是否可以帮助解决该问题。  

    谢谢、

    Youhao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 Simplis 编译后、我会得到以下注释:

    "这可能是由浮动节点或电压源和/或电感器环路造成的。

    具体而言、检查节点/引脚 U1.UTOP_U_MOS_SD_N14424。 还应检查是否存在接地节点。"

    什么是节点 /引脚 U1.UTOP_U_MOS_SD_N14424?

    Cedrick Biellmann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    很抱歉、我刚退房回来、耽误了我的时间。  让我与我们的建模专家核实一下、并在一天或两天内与您联系。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    您使用的是 Simetrix 还是 Simplis? 不能从 PSpice 导入 Simplis 模型。

    如果您使用 Simetrix、请首先按照步骤转换模型。

    1.将所有.IC 初始条件定义(如果有)更改为与组件关联的初始条件。

    2.如果应用了步骤1,请在.subckt 行的正下方添加此行。

    .options initcondmode=2 icres=1m

    3.删除 任何组件的参数 Tc=0、0。

    请首先应用这些修改、并检查其是否起作用。

    谢谢、

    银城