This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:电容器充电30、000uF、250V 直流是否可行?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24640, PMP7327

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107589/bq24640-capacitor-charging-30-000uf-250vdc-possible

器件型号:bq24640
主题中讨论的其他器件: PMP7327

我之前看的是 BQ24640及其评估模块以及一个应用电路(PMP7327)、想知道该器件是否能够在相对较短的时间内为30、000uF 的电容器充电至250V。 它看起来是以恒定电流充电、因此所需的时间应仅取决于电流限制的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    此器件的最大充电电压为26V

    此致、

    Mike Emanuel