This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:BQ77216

Guru**** 2506045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77216, BQ76952, BQ77207

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107647/bq77216-bq77216

器件型号:BQ77216
主题中讨论的其他器件: BQ76952BQ77207

您好专家、

BQ77216的数据表显示、与 BQ679x 搭配使用时、必须使用顶部电池。 这是否意味着 V16不应如 BQ77216数据表图10-3所示短接至 V15和 V14、而应连接至电池14、或者仍然可以这样做?

谢谢、

Joe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    BQ76952要求 VC16和 VC15之间连接一个电池。 因此、当这两个器件一起使用时、V16不应短接到 V15。 例如、如果您需要14S 解决方案、您可以将 V15短接至 V14、并将 V14短接至 V13。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢你的帮助。 在本例中、我使用 的是 BQ7692006PWR。 它是否具有不短接 V16的类似要求? 我只有5节电池、这对于 V4-V15短接而言是否合理? 我还考虑了 BQ77207、但电压范围太高。  

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    在这种情况下、您可以短接 V5-V16、并将5个电芯连接到 V1-V5 (因为您将连接到 BQ7692006的所有输入)。  

    很奇怪、您打算使用哪种电压阈值(因此我们可以考虑将其用于 BQ77207的未来器件型号)?

    此致、

    Matt