This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:TPS23880 (4端口90W 代码)

Guru**** 2579955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106717/tps23880-tps23880-4-port-90w-code

器件型号:TPS23880

尊敬的 TI:

我购买了演示 TPS23880套件(主板+子板+ MSP430)进行测试。 我下载参考代码并运行自动模式。 参考代码提供2个端口90W 和4个端口45W。 您是否有一个可具有4个端口90W 输出的参考代码?  

我可以尝试执行什么步骤? 或者我自己制作代码或固件或其他东西?

请给我一个评价,非常感谢。

我尝试使用 TPS23880 IC 实现4端口90W 自动模式。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loi、

    只需将通道1-4的0x29寄存器更改为0xFF、即可使通道1-4用作2个4线对90W 端口。 但需要注意的一点是、对于通道1-4、主板仍作为2线对端口进行布线。 您将需要制作一些 Y 形电缆来将2个通道组合到1个端口。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Penny、非常感谢您的帮助和提供的信息、但我尝试过、但尚未使其正常工作。 首先、我制作了 Y 形电缆来组合2个端口1和2。 然后、我在 tps238x.c 中查看了下面的2个部分  

    我在 TPS_WriteI2CReg……行中将"value"替换为"0xFF"。

    我在 TPS_SetDevice2PPowerAllocation" 行中将"_2P_30W_30W"替换为"_4P_90W、_4P_90W"

    1。  

    「香港
    * TPS_SetDevice2PPowerAllocion
    (二 /
    /*!
    *@简要设置2线对端口的功率分配
    *
    *此函数设置2线对端口的功率分配
    *
    *@param[IN] device_i2c_address 7位受控 TPS238x 器件的 I2C 地址(不包含 R/W 位)
    *@param[IN] allocatepower12、allocatepower34为每个端口分配了功率
    *
    *@返回 uint8_t (I2C_Successful 或 I2C 错误状态)
    *
    (二 /


    uint8_t tps_SetDevice2PPowerAllocation (uint8_t device_i2c_address、TPS238x_2P_Power_Allocatepower12、TPS238x_2P_Power_Allocating_t allocatepower34)

    uint8_t 值;
    uint8_t rtn;
    值=(分配表34 <<4)|(分配表12);
    RTN = TPS_WriteI2CReg (DEVICE_i2c_address、TPS238X_4PWIRED_POWER_allocation_config_COMMAND、值);
    返回(RTN);

    2.

    //将2线对端口设置为2线对30W 模式
    TPS_SetDevice2PPowerAllocation (tps2388x_i2cAddList[0]、_2P_30W_30W、_2P_30W_30W);

    //将4线对端口设置为4线对90W 模式
    TPS_SetDevice4PPowerAlllocation (tps2388x_i2cAddList[1]、_4P_90W、_4P_90W);

     

    我将再次需要您的帮助

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Loi、

    您能否向我展示如何将2个 PSE 通道组合到1个端口? 请捕获每个通道的电压和电流波形、以便我进行调试、当您将 PD 连接到端口时、0x0C 至0x0F 的寄存器值也会很有帮助。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的徐竹篙:

    我现在就开始工作了。 很棒!!!

    此致、