This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:-12V 反向应用有问题

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105886/lmzm23601--12v-inverting-application-having-issues

器件型号:LMZM23601

我们基于您的在线 WebBench 仿真器设计了3种不同的反相电路、使用的是-5V 、-9V 和-12V 的 LMZM23601器件。  我们仅看到-12V 应用的故障、我们注意到应用手册 SNVA807A 与在线 WebBench 仿真器之间存在差异。  应用手册中注明 C_BYP 的最小电容为10uF、其中 WebBench 仿真器建议使用0.1uF 电容器。  哪一项是正确的、这是否会导致此器件发生故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    很遗憾听到有困难。 您能否共享完整的原理图以及您提供的任何波形?

    我会更接近10uF。 不过、我认为这不是硬性数字。 100nF 似乎有点低、尤其是考虑到直流偏置降额。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    系统功率= 9V - 24V

    -va_aout =-12V

    +va_ps_aout =+12V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我会将旁路增加到10uF。

    此外、如果尚未完成、我建议确认:

    1.输出电压在输入电压应用上是否出现(无负载)?

    2.如果确实如此,请确认 您可以从设备获取的最大负载是多少。

    SNVA807中的"系统环路稳定性"部分介绍了转换器的稳定性分析。 使用了22uF + 47uF 电容器。 (47uF=16VDC、1206和22uF=50VDC、1210)。 如果您无法使稳压器启动、我会考虑添加您正在使用的10uF、50VDC 电容器的另外2个部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    该电源正常启动、几块电路板上发生的情况是、它最终在内部短接至 IC 本身、从而阻止电路运行。  不知道 C_BYP CAP 是否与之相关、或者我们越来越多地认为它可能是一个制造问题。

    我们有3个反相电路、我们修改了另一个电路以-12V 电压运行(在-9V 下无问题运行)、我们在运行该电路一周左右、而没有发现这些相同的问题。

    感谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    听得好。 祝您在设计的其余部分顺利。