This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030PEVM:输出电压降24V

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106782/lmr16030pevm-output-voltage-24v-drop

器件型号:LMR16030PEVM

以下电路是原型设计。
VIN = 48V
VOUT = 24V

根据测量结果、输出电压根据负载降低。
100mA =输出电压:24.1V
500mA =输出电压:22.9V

1Ch = Vin
2Ch = Vout
3通道= Iout


如果在"WEBENCH"中设置 Vin=48V、Vout=24V、Iout=3A、Temp=30°C、则 CFF=560pF、最好更改为220pF。

在进行此修改后、我重新测量了、但即使在 Iout=1A 左右的条件下、Vout=22-23V。
请告诉我应在哪里进行更正。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在这些测量中测量 VSW?

    在第一张图中、我猜您是在 DCM 下运行、因此器件输出稳定。

    在更高的负载电流下、您会过渡到 CCM、由于原理图不足、您会不稳定。

    我看到输出电容的 ESR 为1.85欧姆 、符合 tan δ 规格。 这非常高、可能会导致该内部补偿稳压器不稳定。

    我建议不安装 CFF 电容器、并找到 ESR 小于1欧姆(尽可能小)的电容器。

    我看到您可以获得混合铝电解电容器、100uF、50V、ESR 为28m Ω。 我认为这将是更理想的做法。

    P/N:HZA107M050G24T-F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我测量了 Vsw。

    1Ch = VSW
    2Ch = Vout
    3Ch = VrT_RT_SYNC
    4通道= Iout

    案例1
    Iout≈0A

    案例2
    输出电流≈500mA

    设计值为≈500kHz 的开关频率。
    然而、实际测量的开关频率已根据负载的大小而变化。
    请告诉我如何更正。

    另外、让我检查一下我收到的电路的内容。
    建议进行以下两项修改是否正确?
      CFF(C54): 560pF=>不安装
      COUT (C55):UWT1V101MCL1GS =>"ESR<< 1 Ω"

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 CFF 未实现时、请联系结果。

    1Ch = VSW
    2Ch = Vout
    3Ch = VrT_RT_SYNC
    4通道= Iout

    情况3.
    输出电流≒2.9A

    情况4.
    Iout≒0A

    因此、如果未安装 CFF、Vout = 24V、如配置的那样。
    在此基础上,让我再提出一个问题

    A.
    是否出现"CFF=implemented =>相位裕度降低=>设置的开关频率无法产生"现象?
    B.
    是否适合使用配置"在 CFF 未安装的情况下在+VFB 和 GND 之间添加偏置电容器"?
    C.
    当无负载(Iout≈0A)时、我认为它将处于 DCM 模式。 此时、"VrT_RT_SYNC"是否正确地产生了类似于案例4、3CH 中的脉冲波?
    D.
    我认为"VrT_RT_SYNC"中存在噪声。 我可以做些什么来减少它?
    E.
    数据表中的"RT 公式"是否正确?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    开关频率在轻负载模式下会降低。 在 CCM 运行模式下、器件应以恒定频率运行。

    是的、我建议不要安装 CFF、并使用低 ESR 混合聚合物电解输出电容器或陶瓷输出电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    a:输出电容器的 ESR 会向环路中引入零点。 CFF (也非常大)会增加一个额外的零点、导致您以无人值守的频率交叉。

    b.无论是否使用 CFF 电容器、偏置电容器都是可选的。

    C.探测 RT 可能会干扰 IC 性能。 它是一个敏感节点。 从布局的角度来看、您最好的做法是将 RT 到其电阻器的走线保持在较小的水平。

    e.是的、我认为这与您之前的帖子有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个关于 A 的问题、您回答了这个问题、这可能会在意外频率下导致交叉。
    关于数据表第9页的方框图、请告诉我方框图的哪个部分会导致意外交叉。
    此外,我想让你们再多解释一下这种现象。 (如果需要、您可以为我提供参考页面。)

    根据您的回答、我想以下几点、这是正确的吗?
    FB 引脚连接到 IC 内部具有负反馈的误差放大器。
    ESR 电容器=初级延迟元件、CFF =次级延迟元件、如果相移180°、误差放大器将振荡。
    该振荡会导致频率交叉至意外的频率。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    a:器件的内部补偿旨在穿越频率达到合理的(Fsw 的1/10)频率。  

    请参阅 第2.5节以上的这篇文章

    C75的 ESR 值与之相关。