This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [电流和电流放大器;电压监控 IC]产品推荐请求

Guru**** 2813485 points

Other Parts Discussed in Thread: TMCS1100, TMCS1101, INA3221, INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107566/current-voltage-monitoring-ic-request-for-product-recommendation

主题中讨论的其他器件:TMCS1100TMCS1101INA3221INA228

大家好、TI 支持团队

我收到了一位客户提出的关于符合以下条件的产品的建议请求。

-应用:电动汽车充电器

-应用程序详细信息

:电动汽车充电功能,V2G 功能

:电动汽车充电容量(测量容量):三相22kW (400V@32A)或更高

-请求推荐产品:用于交流三相电源的电流和电压监控 IC

-条件

:过压/欠压保护功能

:高频/低频保护功能

:独立运行检测功能(被动方法)

如果您有产品选择所需的任何其他信息、请告知我们。

推荐产品时、请推荐交货时间尽可能短的产品。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、

     此处的要求带来了一些挑战。 我将提出一些建议、但请注意、对于高侧测量、此用例非常具有挑战性。  

    -如果您想测量高侧的交流电压,我们的电流感应放大器将无法在此处进行设计。 我们的几乎所有放大器都定义了正共模电压、虽然我们的许多产品能够承受一定的负共模电压、但该范围无法支持交流电压摆幅。 对于 A/C 系统、我们通常建议在高侧使用我们的霍尔效应产品、例如 TMCS1100和 TMCS1101、但这些器件的连续电流限制为15A、低于每通道所需的32A。  

    -您可以在低侧实现电流感应放大器,在这种情况下,共模电压无关紧要。 实际上、我们有一个3通道器件、该器件用于三相电机驱动、但可能会处理此处的所有三相、即 INA3221。 您还可以查看新的 INA228/229系列、该系列不仅测量电流和电压、还计算和测量功率、电荷、能量和温度。