This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:是否可以使用单个次级变压器?

Guru**** 2519680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758, TPS23758EVM-080, TPS23753AEVM-001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106536/tps23758-use-of-single-secondary-transformer-possible

器件型号:TPS23758
主题中讨论的其他器件: TPS23753AEVM-001

大家好、

您能否查看以下客户问题? 如果需要、我可以将原理图脱机发送给您。

在 PoE 应用的 TPS23758 PD 模块设计中、您可以帮助我吗?  规格: 48V 直流输入、需要:5V 输出和600mA 电流。  

EVM 板上推荐的反激式变压器不适合所需的输出。 因此、我选择了单次级变压器、而不是双次级变压器(建议使用 EMV 板)、因为没有具有3W 输出的替代方案。

此变压器的电路是否正常工作、或者是否需要对建议的 EVM 模型进行任何更改?  当我在输出端替换晶体管时,肖特基二极管是否起作用?  还可以查看变压器极性。

e2e.ti.com/.../750310020_5F00_Flyback-Transformer.pdf

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗茨

    TPS23758EVM-080专为5V、13W 应用而设计。 变压器是为此定制设计的、我们不建议改为任何随机变压器。 请遵循我们的参考设计。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:   

    我们不需要 TI 推荐的变压器提供5V、2.4A 输出。 仅需5V、600mA。 我们还使用二极管反激、而不是同步反激。  

    请分享您对要求的看法。  

    提前感谢、

    此致

    OBI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBI、

    我们不建议在5V 输出和低功耗应用中使用二极管反激式、因为它将为您提供低效率和更差的负载调节。 如果您想为低功耗应用设计5V 和二极管反激式、不妨查看 TPS23753AEVM-001。 谢谢。  

    此致、

    一分钱