This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13620:可调节开关节点压摆率

Guru**** 2779865 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM13630, TLVM13620, TPSM63602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107363/tlvm13620-adjustable-switch-node-slew-rate

器件型号:TLVM13620
主题中讨论的其他器件:TLVM13630TPSM63602

您好的支持团队、

我认为 TLVM13620和 TLVM13630没有"可调开关节点压摆率(RBOOT 和 CBOOT)"功能。

以下描述是否有拼写错误?

SLVSGL2的第14页、SLVSFT6B 的第14页

SLVSGL2的第22页、SLVSFT6B 的第23页

SLVSGL2的第32页、SLVSFT6B 的第35页


此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DIE-K、

    是的、这是一个拼写错误。

    TLVM13620是 TPSM63602的简化功能集选项。 它没有可调压摆率。 我将这些数据表标记为要更正。