This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:tps74501pqwdrvrq1电源正常输出 haven 和#39;t delay

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107418/tps745-q1-tps74501pqwdrvrq1-power-good-output-haven-t-delay

器件型号:TPS745-Q1

tps74501pqwdrvrq1表单,电源正常具有150us 的延迟,但测试,电源正常输出没有延迟,

原理图:

 

数据表:

红色5V 输入、绿色3.3V 输出、蓝色电源正常输出、  您可以看到电源正常没有延迟。 有什么问题?

此致、

JEFF WANG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    您是否说延迟大于150us?  

    看起来时间常数存在一些问题。 我注意到有一个 CFF (C16)和另一个电容器(C42)。 是否可以移除 C16和/或 C42?  

    此外、是否可以捕获包括 FB 在内的示波器快照并使时间标度更小? 在2ms/Div 下、很难查看正在发生的情况。  

    最棒的  

    Edgar Acosta