This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:关于电池平衡建议

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107471/bq40z80-about-cell-balancing-suggestion

器件型号:BQ40Z80

各位专家,您好。

我的客户计划使用6s5p 电池组(每节电池为4500mAh-3.6V)、他们有几个问题:

1. BQ40z80是否是客户的最佳选择? 客户的主要问题是安全性、电池平衡可靠性。

2.此电池组中应考虑多少平衡电流。任何建议或参考设计或指导线都可以分享给客户?

3. 触发平衡的条件是什么,是否还有其他考虑因素?

4.本电池组保护板设计中需要考虑的其他事项。

5.并联电芯是否需要进行一些保护?

谢谢。

Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anderson、

    TRM: https://www.ti.com/lit/pdf/sluubt5中概述了电池平衡的所有条件

    此外、还提供了有关外部电池平衡的指南、该指南仍然适用于较新的监测计: http://www.ti.com/lit/pdf/SLUA420

    对于如此大的电池组、我可能建议使用外部电池平衡。 BQ40Z80只能支持大约10mA 的平衡电流、这可能需要很长的时间来平衡如此大的电池组、尤其是根据运行条件。

    可以在不同条件下启用平衡、首先必须完成学习周期、然后捕获最常用于启用电池平衡的字段 Qmax。 监测计使用增量容量方法进行平衡、因此平衡的主要条件是静止时的有效 OCV 读数、或监测计估算每个电池 DOD 的其他合格条件。

    此致、

    Wyatt Keller