This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:直流/直流(LM25116)模块自动关断:检测直流/直流异常电压的 VCC 引脚

Guru**** 2924930 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25116, CSD18504Q5A, CSD18514Q5A, CSD18540Q5B, CSD18512Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101479/lm25116-dc-dc-lm25116-block-auto-shutdown-vcc-pin-of-dc-dc-abnormal-voltage-detect

器件型号:LM25116
主题中讨论的其他器件: CSD18504Q5ACSD18514Q5ACSD18540Q5BCSD18512Q5B

我在电路板上设计了3个 LM25116。 我忠实地引用了 TI 的 WebBench。

输入电压(Vin):29.4V (24V~30V)
输出:12V/10A、12V/15A、5V/20A
结果:12V/10A DC/DC 模块正常。
但是、其他两个直流/直流转换器将在轻负载条件下随着时间的推移自动关闭。

发现奇怪的现象:在发生故障的直流/直流块中、VCC 的电压输出异常。

直流/直流模块
第一
直流/直流模块
2
直流/直流模块
3号
输入电压 SYS_PWR
(29.4V/24~30V)
输出电压 +12V SBY
(12V/10A)
+12V
(12V/15A)
+5V0
(5V/20A)
结果 好的 异常
(汽车开关阀)
异常
(汽车开关阀)
英文
引脚
1M 上拉 SYS_PWR 5V 逻辑
使能
5V 逻辑
使能
LM25116 引脚16 (VCC):7.26V
引脚18 (HB):19.01V
引脚16 (VCC):4.41V
引脚18 (HB):16.15V
引脚16 (VCC):4.9V
引脚18 (HB):9.72V

问题:

1) 1)随附电路图。 请申请审核。

2) 2)首次将使能引脚设置为3.3V (EN 的最小阈值电压)。 之后,我将 Net 更改为5V 逻辑。 这可能是原因吗?


3) 3) IC 的内部 LDO 是否已损坏(损坏)? 也就是说、我是否需要更换 IC?


4) 4)如果 LDO 损坏、根本原因是什么?

e2e.ti.com/.../LM25116_5F00_TEST.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kwangsig  

    • 检查 D13和 D15。 如果在 D13/D15上安装了错误的组件、则可能会损坏 VCC
    • 使用热成像仪检查组件温度。 它有助于查找错误的组件组装。  
    •  可能是 PS_+12V_EN 和 PS_+5V0_EN 信号不干净。 在$4引脚和#6引脚之间填充100pF 后、请重新测试。
    • VCC 压降可能是由#1引脚压降引起的。 请检查#1 VIN 引脚电压。  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric  

    感谢您的回复、我测试了几个案例。

    当我移除 MOSFET M1、M2和电感器时,VCC 都正常。  

    L1 M1 平方米 VCC 结果
    直流/直流 #1
    (12V/10A)
    SRP1270-3R3
    3.3uH / 18A / 6.6m Ω
    CSD18504Q5A
    40V/50A/7.7nC/3.9nC
    CSD18514Q5A
    40V/50A/29nC/8.5nC
    7.26伏 10A 负载正常 TI WEBENCH 推荐
    DC/DC #2
    (12V/15A)
    SRP1270-2R2
    2.2uH / 22A / 4.2m Ω
    CSD18540Q5B
    60V/100A/41nC/145nC
    CSD18512Q5B
    40V/100A/37nC/22nC
    4.41伏 M2体二极管损坏 TI WEBENCH 推荐
    CSD18504Q5A
    40V/50A/7.7nC/3.9nC
    CSD18514Q5A
    40V/50A/29nC/8.5nC
    7.25V 9A 负载正常
    10A 电感器声音
    使用 DC/DC #1 MOSFET
    CSD18540Q5B
    60V/100A/41nC/145nC
    CSD18514Q5A
    40V/50A/29nC/8.5nC
    6.65伏

    首先、我 发现 MOSFET 组合错误。  

    VCC 电压为什么会根据 MOSFET 变化?

    我需要一个有关如何进一步调试的指南。 请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric。  

    我找到了 MOSFET 选择这一根本原因。 我降低了 Fsw (250kHz)、然后 VCC 对于直流/直流#2块来说是可以的。

    但是、我检查了风扇电感器温度高于90度@ 8A 负载的过高情况。

    我想使用500KHxz FSW、例如 DC/DC 1块。 (直流/直流#1阻 VCC 电流问题也->左表)。

    MOSFET csd18514q5a 的 Qg 非常低。 因此、我想插入低侧和高侧 MOSFET。  

    问题1)低侧和高侧是否可能出现相同的 MOSFET 插件?

    18504Q5A 是  

    问题2) 如果我在 PCB 上使用风扇冷却器,则可能有15A 负载?  

    问题3) 如果我在 PCB 上使用风扇冷却器,可能会有20A 负载?  

    此致 Kwangsig。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kwangsig  

    我认为有误解。  CSD18514Q5A 是4-6m Ω、29nC @ 10V MOSFET。  CSD18504Q5A 是6=10m Ω、15nC @ 10V MOSFET。  

    您可以在高侧和低侧使用相同的 MOSFET、但通常工程师会在高侧选择较高的 Rdson 和较低的 Qg MOSFET、在低侧使用较低的 Rdson 和较高的 Qg MOSFET。  

    我认为  、如果在高侧使用 CSD18504Q5A、   在低侧使用 CSD18514Q5A、则可以使用风扇处理15A 电流。  

    我不确定20A 应用。 TT 取决于气流和最高环境温度。  

    -李家祥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric。

    我测试了完整的5V/15A、12V/15A 负载测试。这是一项很好的工作。

    谢谢你。  

    此致

    Kwangsig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您选择 TI。 如有任何疑问、请随时与我们联系。
    - Eric Lee (应用工程)