This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:具有 EEPROM 应用的 UCD90320

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107590/ucd90320-ucd90320-with-eeprom-application

器件型号:UCD90320

您好、专家、

 下面是客户提出的一些 UCD90320应用问题、您能帮您检查一下吗?

  1. 我们可以使用 PMBus OEM 命令来控制 GPIO 吗?
  2. 我们能否使用  EEPROM 存储一些 GPIO 状态以供下次使用。
  3. 我们可以使用 I2C 或其他接口与 FPGA 等其他芯片进行通信吗?

 此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请查看我对您问题的回答。

    UCD90320是一款以 PMBus 为中心的器件、只要遵循正确的协议、所有控制都可以通过 PMBus 完成。

    2. UCD90320具有内置闪存以存储用户配置。 如果将给定的 GPIO 配置为正确的输出状态、器件将在上电后执行该操作。   

    UCD90320是一款从器件、任何具有 I2C 接口的主机只要遵循正确的协议就可以进行通信

    此致

    Yihe