This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25708:具有 I2C 接口的寄存器3Dh 配置

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107422/bq25708-register-3dh-configuration-with-i2c-interface

器件型号:BQ25708

大家好、

我们尝试使用 BQ25708启动充电周期、因为我们使用 I2C 接口和 SMBus 协议、我们在寄存器14h (充电电流)和寄存器12h (充电选项)中写入 LSB 优先。

我们读回寄存器、一切似乎都正常、开始充电。

但我们还需要更改寄存器3Dh InputVoltage()以设置输入压降。

与其他寄存器一样、我们在该寄存器中写入值0x3F 0xC0。 当我们再次读取它时、我们收到了0x00 0x00值。 由于它不是只写寄存器、我们理解不正确。

我是否忘记了 CI 数据表中的内容?

此致

Romain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Romain、

    SMBus 和 I2C 总线之间存在一些差异。 请参阅以下应用手册。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/sloa132

    我建议尝试使用 SMBus 接口进行写入。  

    此致、

    老虎