请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25708 大家好、
我们尝试使用 BQ25708启动充电周期、因为我们使用 I2C 接口和 SMBus 协议、我们在寄存器14h (充电电流)和寄存器12h (充电选项)中写入 LSB 优先。
我们读回寄存器、一切似乎都正常、开始充电。
但我们还需要更改寄存器3Dh InputVoltage()以设置输入压降。
与其他寄存器一样、我们在该寄存器中写入值0x3F 0xC0。 当我们再次读取它时、我们收到了0x00 0x00值。 由于它不是只写寄存器、我们理解不正确。
我是否忘记了 CI 数据表中的内容?
此致
Romain