This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6C24:最新 Fusion 版本和 ADRSEL

Guru**** 2815125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM8D6C24EVM-2PH, TPSM8D6C24, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106036/tpsm8d6c24-latest-fusion-version-and-adrsel

器件型号:TPSM8D6C24
主题中讨论的其他器件: 、TPS546D24A

大家好、

1.您能否提供  TPSM8D6C24EVM-2PH 用户指南中使用的 FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER v7.3.4?

由于最新的可用版本 v7.7.1不直接支持 TPSM8D6C24、我想用它来检查设计。

2. 我想使用具有独立(单芯片)和两相的 TPSM8D6C24。

建议的同步设置是什么? 它是180度(输入/输出)吗?

我检查了 DS 7.5.2.4、但没有得到建议的设置。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    [引用 userid="360827" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106036/tpsm8d6c24-latest-fusion-and-adrsel"]

    1.您能否提供  TPSM8D6C24EVM-2PH 用户指南中使用的 FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER v7.3.4?

    由于最新的可用版本 v7.7.1不直接支持 TPSM8D6C24、我想用它来检查设计。

    [/报价]

    Fusion Digital Power Designer V7.7.3.3.4不是公开发布的。  TPSM8D6C24的本机支持将包含在未来版本中。  同时、我将通过电子邮件向您发送支持 TPSM8D6C24的 Beta 版本的链接。

    可使用7.7.1版、但会将 TPSM8D6C24识别为一个或两个 TPS546D24A 器件、具体取决于堆栈配置。

    [~引脚 userid="360827" url="μ C/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106036/tpsm8d6c24-latest-fusion-and-adrsel]2.  我想使用具有独立(单芯片)和两相的 TPSM8D6C24。[/QUERP]

    我不确定"独立和两相"指的是什么。

    如果将 TPSM8D6C24模块的两个通道用作两个单独的输出、则建议对其中一个通道进行 SYNC_OUT 和另一个 SYNC_IN 编程、以防止在启用时发生同步冲突。  可通过 SYNC_IN 器件的 ADRSEL 电阻分压器选择来控制两个通道的相位关系。

    如果将 TPSM8D6C24模块的两个通道用作单路输出、则两个器件的相位位置将由 MSEL2引脚上的堆栈编程来处理、无需对 ADRSEL 进行额外编程。  如果不使用外部 SYNC、通常首选选择 ADRSEL 分频器、该分频器选择 SYNC_OUT 而不是自动检测。  虽然自动检测在可能外部同步也可能不同步的系统中很有用、但它会延迟 SYNC_OUT 功能、直到级联中的主器件被启用、而选择 SYNC_OUT 将在 AVIN 电源被应用并且上电复位完成时启用 SYNC 功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter-San、

    我的客户使用这两个通道作为单个输出。

    如果 MSEL2_A 悬空且 MSEL2_B 接地、则 无论 ADRSEL_A/B 的 RDIV 代码如何、它都会自动将相位偏移设置为 CHA=0度和 CHB=180度、对吧?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    正确。  ADRSEL 分频器仅在通道通过 其 MSEL2或 GOSNS/FLWR 编程用作独立单相时设置相位位置。  如果 MSEL2或 GOSNS/FLWR 选择多相级联配置、则相位位置由堆栈配置控制、ADRSEL 分频器相位位置将被忽略。