This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:为什么 Excel 计算工具中的裕度低阈值有所不同?

Guru**** 2769125 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107464/ucd90320-why-margin-low-threshold-is-different-in-excel-calculation-tool

器件型号:UCD90320

大家好、

我的客户使用我们的 UCD90320计算工具来设计其系统、但他们发现裕度低阈值设置在用户入口和计算输出之间是不同的。

我拍摄了图片供您参考。请参阅下面的红圈。

请告知原因。

谢谢

e2e.ti.com/.../UCD90xxx-Margining-Circuit-Design-Tool_2800_1_29002800_1_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是正常情况。 当其占空比为100%时、裕量调节可支持较低的电压、但在配置中、应用仍将 MARGIN_LOW 配置为1.14V。

    电路应按预期工作。

    此致

    Yihe