Other Parts Discussed in Thread: LM5116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5116 您好!
我们希望使用 lm5116来调试24V-12v 直流/直流电源控制器。 但现在存在一些困难。 根据下图进行接线时、如果先连接12V 电池、然后连接24V 电池、则无法启动直流/直流电源控制器。 如果先连接24V 电池、然后连接12V 电池、则可以正常启动。
是否有任何解决方案? 
另一个问题:LM5116能否支持高达40A 的输出?