This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV103:输出 PWM 问题(DRV103)

Guru**** 2520920 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101728/drv103-problem-with-output-pwm-drv103

器件型号:DRV103

大家好、TI 社区、
我的 DRV103有问题、我设计了一个控制电路来驱动电磁阀。
我焊接了一个测试板、但我没有获得 PWM 信号。 仅为0v。
输入引脚:从1.7V 至5.0V DC 的电压源

您是否知道它为什么不起作用?
提前感谢您。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hossam、

    很抱歉耽误你的时间。 是否可以尝试验证以下内容?

    将频率电阻器更改为1.07M、并将占空比电阻器更改为681k。

    C2的作用也是什么? 是否可以将其删除并查看是否有任何不同?

    此外、输入信号需要至少为2.2V 才能表示为高电平信号。

    请告诉我它是怎么发生的。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、
    感谢您的回答、我已经订购了这些器件、并将测试新配置。
    我将在测试结果后立即报告结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Hossam!

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    我测试了您建议的修改、但仍然无法正常工作。
    您有什么想法吗、或者您能否告诉我、我如何检查 IC 是否有故障?
    提前感谢您。  

    此致、
    Hossam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hossam、

    您是否能够探测 VS 引脚(直接探测引脚)和输入引脚的电压、以确保器件正确获得电压? 还要确保输入引脚电压高于2.2V。

    如果可能、如果您可以使用10k 上拉电阻器将状态确定引脚连接到 VS、并且探头状态确定、以确保其处于高电平(不会出现故障)。

    如果您尝试了上述操作并发现没有任何问题、我建议使用另一个部件、以确保它不是故障部件。

    请告诉我它是怎么发生的。 谢谢!

    此致、

    您好