This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:OC 保护的响应时间

Guru**** 2580205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105864/tps53667-response-time-for-oc-protection

器件型号:TPS53667

大家好、

我知道 TPS53667具有内部 OC 保护、您能分享一下对 OC 情况的响应时间吗? 我的意思是、从检测到 OC 到采取保护措施的时间间隔是多少?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini、

    您是指 OCL 还是 OCP? OCL 是逐周期的。 对于 OCP 的响应时间、我需要与团队核实。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否理解 OCL 响应时间取决于开关频率、但 OCP 不取决于开关频率? 如果您能帮助检查 OCP 响应时间、那将会非常棒。 谢谢清泉!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qingquan、

    客户对此问题有点急、希望找出异常关机的根本原因。 您能帮助今天检查这个问题吗? 期待您的回应!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini、

    我正在与内部团队一起检查 OCP、可能需要一些时间才能获得响应。

    对于 OCL、它基于谷值电流检测、 并且可能会跳过下一个 PWM 脉冲、直到 电流降至阈值以下。

    报告了什么故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户的反馈是 OCP 保护、器件进入间断模式。 您是否在 OCP 机制方面有任何进展、尤其是响应时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini、

    我仍在等待对此作出答复。 尚无更新。 我将再次与内部团队核实。

    那么、OCP 是 唯一的故障吗? 他们是否监测过电流?