This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 移动电源应用-如何启动?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107483/power-bank-application---how-do-i-start

主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQ40Z80

大家好、E2E 人物、

我计划创建一个项目、将 从旧笔记本电脑中挽救的18650节电池回收到具有4节~ 8节电池的移动电源中。 但是、我需要一个可以检查上述电池"运行状况"的器件。

您能否分享我可以用来执行此测试的任何产品(或任何方法)?  

此外、共享任何移动电源参考设计?  

此致、

维格斯 D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vigus、

    bq40z50和 bq40z80可满足您的需求。 请注意、在正确报告运行状况之前、您需要使用新电池进行配置、并对旧电池运行几个周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    两个器件均缺货。 还有其他选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vigus、

    您可以尝试使用较旧的 bq30z554或 bq20zxx。

    对于单节电池、您可以使用 bq27xxx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    谢谢你。  

    您能否共享将此器件用于移动电源的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/.../power-bank