This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630AEVM:LMR23630AEVM 评估板-设置输出电流

Guru**** 2391175 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630AEVM, LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105837/lmr23630aevm-lmr23630aevm-evaluation-board---setting-output-current

器件型号:LMR23630AEVM
主题中讨论的其他器件: LMR23630

关于:LMR23630AEVM 评估板第22页: www.ti.com/.../lmr23630.pdf 第22页未指示如何设置峰值输出电流。 数据表中的许多参考文献都提到了最大输出电流为3A。 我测量的是650mA -如何设置该电流? 为什么它这么低-当指定的最大输出电流为3A 时、没有提到如何设置输出电流、只提到如何设置输出电压。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    LMR23630是一 款恒定电压输出降压稳压器,因此输出电流为 Vout/Rout,该电流限制在<3A,超过3A 将触发 OC。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意...问题是、如果我在输出端放置一个电流表(基本上是短路)、我会得到650mA、而不是3安培

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是仪表中的电流、而不是实际负载、您是否有 CC 模式回放或源表、尝试在输出端提供电流。  

    另一种方法是输出 连接电阻器和 电流表、则电流为 Vout/(Rmeter +Rload)。例如 R= 5V/3A =1.6ohom。尝试测试电流。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Vout+和负载之间放置了一个2欧姆的电阻器、这基本上是一个短接电阻器、一切都很好... 我遇到的问题是您的文档中对过流保护的描述...如果检测到 Iout > 3amps、 然后 Iout 降至650mA ...我对您的产品文献的错误理解是输出电流将限制为3安...这是一个很大的差异、我希望您在数据表中澄清这一点。除此之外、我对产品和支持感到满意。