This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:无输出

Guru**** 2521110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107311/lp87702-q1-no-output

器件型号:LP87702-Q1

尊敬的团队:

我的客户正在使用 LP87702Q1。  

目前、PMIC 芯片中存在问题现象:LP87702KRHBRQ1到目前为止、我们发现了两种现象:

现象一:PMIC 的5V 和1.0V 无电压输出(0V)、1.8V 电源轨仅具有0.7V 的电压输出、SW_B0引脚输出为固定0.7V、无开关信号;采样频率为300件。 6个;交叉验证这种现象随芯片而不是 PCB 和外围电路;TI 同事需要帮助调查这些样片中出现这种现象的原因;

现象二:与其他正常样本相比、具有1个样本的 PG0的上拉序列比其他正常样本的上拉序列长、时间达到1秒以上、但 PMIC 的输出电压正常; 由于我们的配置使用 PG0拉低 NRST、因此长时间 PG0下拉会导致雷达无法启动;TI 同事需要帮助调查此样本具有较长 PG0上拉间隔的原因; 测得的波形显示在附加的共源共栅2中、而正常采样显示在附加的图中、请参见正常;

e2e.ti.com/.../0310.Power_5F00_Supply.pdf

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    支持通过电子邮件持续进行。  

    BR、

    石沙克