This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于电容式麦克风的48V 幻象电源

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170, LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106772/48v-phantom-power-for-condenser-microphones

主题中讨论的其他器件:TPS61170、LM5158

您好!

您建议在什么芯片上为电容式麦克风构建48V 幻象电源?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gennadiy、  

    请提供其他信息。   

    什么是 VIN?  和 IOUT?

    谢谢、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自电池的输入电压12V-15V。  

    输出电流很小。 我不知道它有多小。  我想大约为50-100mA。

    有许多芯片、如 TPS61170。 我想知道录音设备的最佳解决方案。 且纹波和噪声极低。 在这种情况下、质量比价格更重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gennadiy、

    您是否需要48V 直流输出电压? TPS61170的输出电压仅高达38V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    这就是我在论坛上提出问题的原因。 我想了解使用哪种芯片的建议。 许多芯片目前在商店中不可用。 因此、我想有一个选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gennadiy、

    您可以考虑使用 LM5158、这是85V 输出升压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    遗憾的是、LM5158芯片目前在 Lcsc 甚至 Mouser 均未上市。 但 Lcsc 更可取。 我订购印刷电路板和电路板。 如果您在其他商店购买、则必须手动安装芯片。 在这种情况下、强烈希望它采用 DIP 封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gennadiy、

    您可以使用 TI WEBENCH 工具检查所有适用的器件。