This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61070:申请查询

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106523/tps61070-application-inquiry

器件型号:TPS61070
大家好、团队、
我代表我的客户发布:
在3.3V 时、它是否与线性相关、我们可以消耗数据表中提到的600mA 电流、
那么、我们能否根据相同的功率标准在5.4V 下消耗约367mA 的电流?
此外、如果持续消耗电流并且瞬时时间非常短、则值也存在任何差异。
此致、
Renan  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    请注意、对于升压转换器、开关电流限制不等于输出电流。  

    如果客户需要600mA 负载电流、则需要更高的开关电流器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    你好。 我的客户想通过 一些实例了解开关电流和负载电流之间的差异、例如它与时间相关还是相关等

    此致、


    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    在客户的应用中、600mA 是负载电流。

    输入电压/输出电压被写入这个线程中。  

    例如、如果输入电压为3.3V、输出电压为5V、负载电流为600mA、假设效率为92%、则输入直流电流= 5V*600mA/3.3V/0.92=0.98A。 对于升压拓扑、输入直流电流=电感器平均电流、考虑到电感器电流纹波、电感器峰值电流略高于0.98A。  

    开关电流是指电感器峰值电流。