This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92638-Q1:故障输出电压

Guru**** 2533100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92638-Q1, TPS92633-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107142/tps92638-q1-fault-output-voltage

主题中讨论的其他器件:TPS92638-Q1TPS92633-Q1

Parça Numarası:TPS92638-Q1

初步资料

我的 IC (TPS92638QPWPRQ1)电源电压将为28V (Vsupply:28V)

我使用的 MCU 由5V 电源供电。

我想将 FAULT 引脚拉至5V 的外部上拉、但我有一些问题(图片1)

FAULT 引脚内部结构;FAULT 引脚似乎通过 VSUPPLY 在内部上拉(图2)

问题1-)图片1中显示的连接类型是否正确?

问题2)故障引脚是否可能提供高于5V 的电压并损坏 MCU? (假设电压为28V、则为 PIC-1 //而 Vssupply)

图片- 1.

图片- 2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这是一个英文论坛。 如果此问题很紧急、您可以使用英语吗?

    对于这2个问题、我建议将上拉电阻器设置为10k Ω。 这里对 MCU 没有任何损害。 您可以参考 TPS92633-Q1原理图。

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的帖子中有一个错误、我现在已经修复了。
    我的问题很紧急
    如果您根据 TPS92638-Q1再次回复、我将不胜感激、非常感谢您的大师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    TPS92633-Q1是下一代 TPS92638-Q1。 它们具有类似的内部故障方案。 您可以将此应用原理图作为示例。 对 MCU 没有影响。 但外部上拉电流需要低于下拉电流的最小值。 因此、上拉电阻器需要>= 10k 欧姆。

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。

    输入10k Ω 或非10k Ω 电阻器不会发生任何变化、因为我认为它具有内部上拉电阻器

    我知道如果我想忽略错误、我应该使用小于5k 的电阻器、如果您让我感到很高兴(图片3)

    非常感谢您的 sensei

    图片- 3.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 它具有弱内部上拉电阻。 因此、您在这里的理解是正确的。

    BR、Gracie