This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566247:TPS566247的负载瞬态响应

Guru**** 2386030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS566247
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106256/tps566247-load-transient-response-of-tps566247

器件型号:TPS566247

您好!

根据数据表、我很难理解 TPS566247是否能够在6uS 时间内实现0.6A 至4.5A 的稳态负载瞬态? 该转换器是否可以达到此规格?

如果没有、您能否建议我在6uS 内在0.6A 至4.5A 之间切换的任何其他器件?

谢谢你

Tanvir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanvir、  

    您能否分享详细的应用输入电压和输出电压?

    您是否对此负载瞬态有 Vout 规格限制?

    然后、我们可以查看是否可以实现它。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang、

    感谢您的快速响应。

    Vin = 3.3V、Vout = 0.9V、VRIPPLE = 10mV (p-p)。

    这些规格的效率是多少?

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    谢谢你

    Tanvir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanvir、

    10mV 表示+/-10mV? 还是+/-5mV? 输出电压范围是0.895至0.905V?

    如果处于稳定状态、10mV 纹波应该正常、但对于交流负载瞬态、纹波看起来很小。

    您能否仔细检查输出电压是否具有交流+直流容差?

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang、

    以下是完整规格:

    输入电压:3.3V

    输出电压:0.9V

    输出电流:5Am

    效率:约90%

    瞬态响应:目标瞬态响应恢复时间为0.6A 至5A (反之亦然)< 6uS

    稳态输出峰间电压纹波:< 5mV

    谢谢你

    Tanvir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanvir、

     对于 pk-pk 5mV 纹波、应该可以实现这一点、您也可以使用 webench 工具来仿真 纹波数据以供参考。

    但 566247无法实现90%的效率@5A 负载(我假设90%用于满负载、因为您尚未提到)、如果能实现如此高的效率、则可能需要超过10A 的器件。通常的高电流器件可以在中等负载下实现高效率。

    另外、我想与您一起检查的是、如果交流规格、许多器件能够响应您提到的负载瞬态、 但您可能知道、在轻负载到重负载期间、将会产生下冲、因此我们需要在您提到的瞬态响应期间了解 Vout 交流规格、以检查是否可以使用任何器件。

    最后、由于您的应用中的输入范围小于5V、我建议您提交一个新主题、其中包含" Vin=3V、Vout=0.9V、Efficiency =90%INT-高可靠性(只读)论坛"

    电源设计器(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang、

    只要瞬态能够在6uS 内稳定、我们就可以放宽交流规格。 那么、5A 时的效率是多少? 在85%到90%之间? 正如您提到的、有可用器件、但我发现很难在库存器件中找到! 请提供一些建议吗?

    谢谢你

    Tanvir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanvir、

    根据仿真结果、566247约为80%、我检查了另一个电流更高的器件548A28、可实现您的目标数据 FYI。

    此外、您还可以  提交一个新主题" Vin=3V、Vout=0.9V、Efficiency =90%电源要求"、以便与低输入电压产品线进行检查。