Other Parts Discussed in Thread: TPS563231, TPS563202
主题中讨论的其他器件:TPS563231、
大家好、
由于交货短缺、我的客户正在考虑将 TPS563202用作 TPS563231的临时 P2P 交换机。
您能帮助我们解决以下问题吗?
1.您能告诉我断续导通时间(T_HICCUP 等待)的定义吗?
我的客户希望知道触发 UVP 需要多长时间。
从数据表7.3.4中可以看出、UVP 在发生 UV 事件后的24us 内触发。
2.我的客户将设计输入电压=12V、输出电压=3.3V 的转换器。
数据表中的表8-2提到建议使用10-220pF CFF、但是否允许省略 CFF 以保持现有 PCB 布局?
不使用 CFF 会发生什么情况?
3.我的客户说、使用 Webench 仿真 TPS563202时不会显示波特图。
您能否告诉我如何仿真相补角?
此致、
Itoh