This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563202:有关从 TPS563231临时切换的问题

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563231, TPS563202
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105633/tps563202-questions-for-temporary-switch-from-tps563231

器件型号:TPS563202
主题中讨论的其他器件:TPS563231

大家好、

由于交货短缺、我的客户正在考虑将 TPS563202用作 TPS563231的临时 P2P 交换机。
您能帮助我们解决以下问题吗?

1.您能告诉我断续导通时间(T_HICCUP 等待)的定义吗?
我的客户希望知道触发 UVP 需要多长时间。
从数据表7.3.4中可以看出、UVP 在发生 UV 事件后的24us 内触发。

2.我的客户将设计输入电压=12V、输出电压=3.3V 的转换器。
数据表中的表8-2提到建议使用10-220pF CFF、但是否允许省略 CFF 以保持现有 PCB 布局?
不使用 CFF 会发生什么情况?

3.我的客户说、使用 Webench 仿真 TPS563202时不会显示波特图。
您能否告诉我如何仿真相补角?

此致、
Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Iton

    断续导通时间定义为与软启动时间(从0到100%) 和 UVP 延迟时间相关。 UVP 延迟时间实际上是24us 典型值。

    没有 CFF、它就可以工作、但动态响应的性能可能不是很好。 因此,如果可能,我建议增加《欧洲常规武装力量法》。

    3.关于相位裕度、我建议在 EVM 板上进行测试、或者先使用 pspice 模型来仿真性能。

    希望这对您有所帮助。 非常感谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rubi-San,

    非常感谢。 我理解#1和#2。 感谢您的帮助、我的客户完成了动态响应和波纹分析。

    关于#3、 我在 TI.com 上找不到 TPS563202平均 pspice 模型、因此无法仿真相补角。

    您可以将 TPS563202平均值模型 与参考原理图一起发送给我吗?

    如果您使用 以下参数对其进行仿真、我将不胜感激。

    [交流分析]
    - Vin=12V
    - Vout=3.3V (r1=k 31kΩ Ω、r2=k 10kΩ Ω)
    ——无论有无 CFF 图,都将被推荐给他人
    - 没有针对其它外设的特定请求(我的客户将自行修改外设)

    此致、

    Itoh


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Iton

    很抱歉、我们没有平均值模型。 我可以根据 EVM 为您做实验。 这是否起作用? 非常感谢。

    BR

    Ruby