This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942EVM:BQ7694202与 BQstudio 兼容

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106966/bq76942evm-bq7694202-compatibitlity-with-bqstudio

器件型号:BQ76942EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ76942EV2400

你好

我正在设计使用连接到 BQstudio 的 EVM BQ76942的开发环境、以使用 BQ76942驱动外部卡

并行 FET 配置。

由于 BQ76942没有交货、并且我有 BQ7694202 (I2C 设置和3.3V BREG1)、我想知道

BQ7694202是否会被 BQstudio 识别?

如果您有任何建议、如果没有、BQ76942将在知道短缺的最后日期后再次可用

2021?

我要预先感谢您的回复和致以最诚挚的问候

Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olivier、

    是的、BQstudio 将识别此器件。 您将需要 EV2400等外部接口板。 EV2400已内置于 EVM 中。 https://www.ti.com/tool/EV2400 

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Caleb

    非常感谢您的回答。 这使我能够在我被阻止后继续进行我的项目

    IC 交付短缺的情况下。

    此致

    Olivier