This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:WebBench

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106853/tps65400-webbench

器件型号:TPS65400

您好!

我正在考虑将 TPS65400用于医疗应用。 在此特定应用中、不能使用铁氧体磁芯电感器。 因此、我需要权衡输出纹波电压与电感器/电容器尺寸。 这是因为使用空气磁芯电感器会限制我可以实现的实际电感值(例如、Coilcraft 具有500nH 2929SQ)。

使用 WebBench 时、没有用于开关频率(有一个下拉电阻、但它不起作用)或输出纹波电压的"旋钮"。 我还可以使用哪些其他工具来权衡这些各种参数并使用 TPS65400设计转换器?

例如、在 TPS65400数据表中、有一个电感器大小的公式:/resize-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions -compon组件-files/196/tps65400_5F00_inductor_5F00_0v1.jpg

在上面的手工计算中、我可以得到电感器的500nH 的焊球、这正是我想要的。 但是、我无法使用 WebBench 来得出此值。 因此、我无法进行 L/C/Ripple 权衡、并且无法确认相位裕度是否可接受。 TI 能否就如何推进提出建议? (以下附件中的其他信息。)

感谢您的任何反馈!

(侧注:如果用户启动 WebBench RAW、然后选择"TPS65400"、则会显示 TPS65400 "不受支持"的消息。 但是、您可以转到 TPS65400网页并启动 WebBench、这样就可以了。)

此致、

标记

e2e.ti.com/.../tps65400_5F00_inductor_5F00_0v1.pdfe2e.ti.com/.../tps65400_5F00_inductor_5F00_calc.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您能否提供输入/输出电压和电流参数?

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuai、

    我的输入电压范围为6.4V 至8.4V。 我的计划是在2V 输出@ 8A 时使用 SW1+SW2、在4V 输出@4A 时使用 SW3+SW4。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您似乎需要配置为2.2Mhz。 我周一会给您具体回复!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    使用 webench 时、请使用 TPS65400 (双通道)。

    然后、您需要选择首选频率并单击重新设计按钮。

     

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuai、

    谢谢你。 这很有帮助。 我能够使用适用于 TPS65400的 WebBench 工具、这很有道理。 虽然我确实看到了一些我认为很奇怪的行为-- 如果您将输出电流更改为非常低的值(如0.1安培)、则开关的电感器值会变为非常高的值(在一种情况下、它从1.5 uH 变为27 uH、在这种情况下、我将电流从4A 更改为0.1A - 仅作为测试查看效果)。 我想、如果输出电流很小、所需的电感也应该很小(需要存储更少的能量)。 为什么不这样呢?

    感谢您的支持。

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    TPS65400 webench 的 CH1和 CH2中似乎存在一些问题。 但 CH3/4是正常的。  我将联系我们的 webench 团队来纠正这一问题。 但它可能需要一些时间.. 实际上、它只需设置为满载运行即可检查仿真效率和热性能。

    因此、您想验证 TPS65400是否可以支持您的应用、对吧? 如果是、我们可以帮助您在 EVM 中进行测试。  

    Shuai