This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:轻负载下的高功耗

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105725/tps63000-high-consumption-with-light-load

器件型号:TPS63000

您好!

我使用 TPS63000通过锂离子电池提供3.3V 电源。 原理图如下:

我尝试在轻负载约为1-2mA 的情况下使用该转换器、因此我决定增大电感以减小电感纹波电流、并降低转换器的传导损耗。  但我观察到异常消耗。  

当我第一次打开器件时、我看到可接受的功耗。

然后我关闭器件、然后再次将其打开。 但消耗变得过高。

这是按顺序重复的。

请帮助 了解我出错的地方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Tatiana、

    这听起来真的很奇怪、在这两种情况下、您能否帮助捕获电感器的电流波形?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在器件程序代码中发现问题。 非常抱歉、您有此问题、如何删除该帖子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、Tatiana、

    没关系、如果您没有其他问题、我将结束本主题。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    我 没有其他问题。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Tatiana、

    不用客气。

    此致

    TAO