This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HC100-Q1:RPROT 的电阻值

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107060/tps1hc100-q1-resistance-value-of-rprot

器件型号:TPS1HC100-Q1

大家好、团队、

我收到了客户的问题。

RPROT 是否可以使用10k Ω 电阻?  建议使用5k 欧姆。  

请告诉我您的想法。

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    IC 的数字 I/O 使用高达20uA 的电流、10k 电阻器不会导致太多的压降、在这种情况下应该可以正常工作。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    感谢您的支持。

    我知道。

    此致、

    Masa