This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:Vina 引脚连接

Guru**** 2590580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63000, TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103304/tps63000-vina-pin-connection

器件型号:TPS63000
主题中讨论的其他器件: TPS63020

大家好、

我的客户询问我 VINA 引脚的相关信息。  

数据表建议将其用作驱动控制级的输入、但功能方框图还显示了该上拉至 VIN 的情况(以及上拉的值是多少?)

您能建议如何连接?

谢谢、

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Lauren、

    模块波纹? 我认为它们是分离的、并与外部电阻器相连。

    您可以直接将 VINA 连接到 VIN、也可以使用 RC 滤波器、两者都可以。因为、大部分情况下、输入足够清晰。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不同意-不确定您在哪里得到了该数字、但请查看数据表10月10日修订的图3和7。 我认为 VINA 通过一个电阻器在内部连接到 VIN。 该电阻器的值是多少?

    谢谢

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不同意-不确定您的数据来自何处、但查看2019年10月19日修订的数据表图3和7。 VINA 通过一个电阻器连接到 VIN。 该电阻器的值是多少?

    谢谢

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Mark、您好!

    您能分享您得到的数字吗?  整个数据表更好。

    我只能找到所连接的块、而且我认为内部没有电阻器。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5734.tps63020.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Mark、您好!

    我认为您的主题是 TPS63000。

    是的、对于 TPS63020、电阻器是内部的、值大约为200。我不确定。

    如果您手头有万用表、则可以自行测量。

    此致

    TAO