This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95495QVM:我能否使用此部件替代 CSD86360Q5D

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD86360Q5D, CSD95495QVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107309/csd95495qvm-can-i-use-this-part-to-replace-csd86360q5d

器件型号:CSD95495QVM
主题中讨论的其他器件:CSD86360Q5D

我最多只需要40A、因此我想选择一个接近该值的器件。  AMD 的 CRB 使用 CSD86360Q5D。 但我在 TI 网页上的功率级选择中仅看到了 CSD9xxx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们是不同类型的产品。 CSD86360Q5D 是电源块、需要前置驱动器 IC。 对于 CSD95495QVM、它是智能功率级、我们 集成了驱动器 IC。  CSD95495QVM 的额定电压为20V、而 CSD86360Q5D 的额定电压为25V。

    如果您需要与 CSD86360Q5D 类似的器件、则需要查看以下链接:

    https://www.ti.com/power-management/mosfets/power-blocks/overview.html