This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040-Q1:TPS61040-Q1 - PSRR 测量放大器;值

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106411/tps61040-q1-tps61040-q1---psrr-measurement-value

器件型号:TPS61040-Q1

1) 1) 升压转换器的 PSRR 值(频率10Hz 至10MHz)是多少?

2) 2)我们正在尝试测量 PSRR 值。 注:输入电压为3.3V,输出电压为6V

我们的测试设置是注入噪声(调制1Vpp AC+3.3V DC)。

在测量时、较高的频率从100KHz 开始衰减到升压转换器输入侧的 mV。此外、我们移除了输入电容、但问题仍未解决。

请就此提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thanga、

    该器件没有 PSRR 值。

    2.交流电源是否具有足够高的频率来产生1Vpp 交流电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用波特100、它能够生成足够高的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thanga、

    很高兴听到这个消息。 如果还有其他问题、请告知我们。