This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60430:LM60430DRPKR

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107271/lm60430-lm60430drpkr

器件型号:LM60430

您好!  

我们使用 的是 LM60430DRPKR 和 LM60430ARPKR。 这些芯片很难获得、并且交货周期超过100周。 我们重新设计了 PCB、将此芯片纳入其中、因为它们是新芯片。 但突然它们就消失了

对于替换或具有相似 EMI 和电流规格的芯片的需求、有任何建议。 我们的设计需要 12V 输出电压@ 2A、5.25V输出 电压和3A 输出电流

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    4A 版本是否可供您购买?

    LM60440ARPKR