This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24770:更换 ISL95521

Guru**** 2506795 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S, BQ25710, BQ25720, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106122/bq24770-replace-isl95521

器件型号:BQ24770
主题中讨论的其他器件:BQ24780SBQ25710BQ25720BQ25713

你(们)好

请帮助推荐合适的产品来替代 ISL95521

谢谢

e2e.ti.com/.../REN_5F00_isl95521_5F00_SDS_5F00_20150216.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    对于涡轮增压功能、我建议查看 BQ24780S。

    对于 NVDC、我们有很多。 例如、BQ2571x (如 BQ25710)、BQ2572x (如 BQ25720)系列降压/升压控制器非常受欢迎。

    您的要求没有太多信息、因此我建议查看我们的充电器产品页面。 页面左侧有可用于自定义选择的筛选器。

    https://www.ti.com/power-management/battery-management/charger-ics/products.html 

    谢谢、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    BQ25710、BQ25720该系列客户已切换到 BQ25713并已使用
    BQ24780S 没有 PSYS NVDC
    客户需要具有 NVDC PSYS 的产品
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    如果我理解正确、他们可以使用 BQ25713、对吧? BQ25713是 NVDC。

    是否存在问题?

    谢谢、

    Peng