This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3422:搜索 TI 解决方案

Guru**** 2513195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3422, TLV840, TLV840-Q1, TPS3840-Q1, TPS3840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106045/tps3422-searching-ti-solution

器件型号:TPS3422
主题中讨论的其他器件: TLV840TLV840-Q1TPS3840-Q1TPS3840

大家好、

客户正在搜索 TI 解决方案、这是一个很好的新发现

我们是否有能够与 BU4216F-TR 竞争的产品?  

https://www.farnell.com/datasheets/2704471.pdf

1. TPS3422似乎可以与 BU4216F-TR 对抗、在替换我们的产品时、我是否需要注意任何事项?
2.请建议最佳解决方案

请提供比较表,我将向客户推荐,THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kygo

    BU4216是 具有可编程复位延迟时间的监控器 IC。 TLV840、 TLV841M  是最适合的。  

    与 BU4216相比、TLV840/841M 具有更好的阈值精度和更低的电源电流。 TLV841M 采用超小型 YBH 封装(0.73mm*0.73mm)、非常适合 面积受限的应用。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailokya

    正如我所知、

    TLV840和 BU4216 是 P2P,对吧?

    需要你的双评论,Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kygo

    您是对的、TLV840和 BU4216是 P2P。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailokya

    我们似乎目前没有 TLV840-Q1的1.6V 选项、这仅适用于 TPS3840-Q1。

    该 Rohm 器件具有1.6V 的阈值电压,因此建议将 TPS3840DL16DBVRQ1作为最接近的替代器件,对吧?

     

    BU4216F 与 TPS3840不是 P2P、因为它有4个引脚、而 TPS3840上只有5个引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kygo

    TPS3840将是最接近的替代产品。

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailokya

    请提供 TPS3840DL16DBVRQ1/BU4216F-TR 的比较表  、我将向客户 THx 提出建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kygo  

    我将通过邮件将其发送给您。  

    此致

    Trailokya