This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:运输模式和正常模式转换期间的 SCD/OCD 寄存器值

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107250/bq76920-scd-ocd-register-values-during-ship-mode-and-normal-mode-transition

器件型号:BQ76920

我正在使用 BQ76920的 REGOUT 为一个微控制器供电。 因此、每次 AFE 从运输模式进入正常模式时、微控制器都会在启动时执行其初始化序列。 该初始化序列的一部分是将 SCD 和 OCD 阈值写入 PROTECT1和 PROTECT2寄存器。

我的问题:

  1. 当 AFE 进入运输模式时、这些寄存器值是否由 AFE 中维护的微控制器写入?
  2. 一旦 AFE 被唤醒以从运输模式转换回正常模式、 PROTECT1和 PROTECT2中的值是否仍然是微控制器先前写入的值、或者它们是否在启动时被 AFE 替换为默认值、然后需要微控制器再次写入?

AFE 唤醒和从 REGOUT 启动的微控制器之间存在差距、我希望了解在 AFE 唤醒并在之前没有 POR 的情况下从发运状态转换为正常状态后、OCD 和 SCD 阈值在此期间是什么 写入这些寄存器。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Joe、

    当器件进入运输模式时、所有设置寄存器被清零。 设备重新启动时将使用默认值。 您的微控制器需要将 SCD 和 OCD 值重写回 AFE。  

    谢谢、
    Caleb